结果:找到"112G PAM4 DAC",相关内容39条
  • PAM4与硅光技术塑造800G创新
  • 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
  • 技术干货|DAC信号完整性浅析
  • 随着物联网、人工智能、云计算、大数据应用的迅速兴起,服务器、路由器、交换机和数据存储设备的数据传输速率在不断增长,数据中心面临高带宽、高可靠性和低延时的挑战,尤其对高达800G的数据传输要求就更高。要实现高数据传输,就需要经济高效、稳定可靠的数据传输线缆及连接器。DAC高速线缆拥有较高的简便性和灵活性以及低功耗等优势,是实现数据中心短距离高速率传输的高性价比解决方案。800GQSFP-DD800DAC数据速率高达800Gbps,采用8路112GbpsPAM4调制。单路112Gbps的高速率传输,意味着更快的上升沿和更高的带宽,这必然会为信号完整性带来极大的挑战。要满足所需的插损、回损、TDR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-15 16:58:00
  • 112GPAM4DAC如何实现机柜内布线?
  • 随着5G商用进程持续推进,高清直播、AI、智能驾驶、物联网等诸多应用蓬勃发展,数据中心的传输速率要求也在不断攀升,单通道QSFP112G规范业已发布,消费者和品牌厂商期望获得更快速、更高效的在线使用体验,这就要求数据中心持续变革。*数据来自网络目前路由器和交换机对外的接口都在IO面板侧,网络设备间通过IO接口互联的方式主要有两种:铜缆(DirectAttachCable)互连和光纤(ActiveOpticalCables)互连;通过多模光纤和单模光纤,网络设备间的连接距离可以从几百米扩展到几十公里。但光纤的成本相对较高,在数据中心机柜内部,目前仍然有大量数据中心使用了成本更为便宜的铜缆IO模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 112G PAM4 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-17 15:42:00
  • 基于PAM4调制的下一代DWDM光模块
  • DWDM密集波分技术经历了越来越高的调制速率,包括1.25GNRZ,2.5GNRZ,10GNRZ以及25GNRZ,采用高阶调制PAM4的有50GPAM4和100GPAM4两种速率;以及当前非常具有竞争力的DWDM相干调制技术,主要面向200G和400G,以及未来的800G高带宽业务。PAM4DWDM光模块可插入嵌入式DWDM,可直接插入适当的数据中心路由器或交换机,无需单独的DWDM转换器平台,显著降低成本并简化部署和维护。此外,通过适当的色散补偿模块(DCM)和EDFA放大系统,可以将PAM4模块添加到现有的DWDM网络中以实现混合传输。基于PAM4高阶调制的下一代产品形态有:50G(1X...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-06 16:28:00
  • MS1100-国产16bit高精度模数转换芯片/低功耗/低温漂,兼容ADS1100
  • MS1100是瑞盟科技推出的一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C兼容接口,使用了I2C串行通信接口。电源电压范围为2.7V到5.5V。MS1100转换速率为15、30、60或240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到8倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。MS1100用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器,可兼容替代TI的ADS1100主要特点:I2...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ADC DAC 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-05-26 10:38:00
  • 16位数模转换器(DAC)MS554X系列的特点及应用
  • 型号:MS5542采用SOP14封装MS5541采用SOP8封装MS5541/MS5542主要应用在精密源测量仪器、自动测试设备、数据采集系统、工艺过程控制等等产品。产品简述MS5541/MS5542是一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用2.7V5.5V单电源供电,输出范围为0V至VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供1LSBINL的14位精度。MS5541/MS5542提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。MS5542能够工作在双极性模式,产生VREF的输出摆幅。具有用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DAC 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-27 10:40:00
  • 100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术
  • 通过使用标准的光模块(例如CFP和QSFP28),数据中心内的100G传输成为可能。尽管它们非常适合在机架和数据中心内传输100G流量,但是当需要长距离传输100G流量时(例如,不同数据中心之间的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100GDWDM光模块。由于DWDMSFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100GDWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100GDWDMPAM4与相干光模块时,它取决于网络...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-04 09:21:00
  • PAM4愿景下的光网络何处去
  • PAM4愿景下的光网络何处去现在是必须查证一下这个问题的根源了……自从引入PAM4调制特别是100GPAM4的概念后,光网络的模型开始变得不稳定。几乎全部业内的人士都投身于100GPAM4事业,从芯片到模块再到设备。每一年人们都在宣称自己取得了重大进步。进步归进步,现实还是很骨感,让我们从头道来。从100G到200G的技术演进路径原本是很清晰的。200G的特殊性在于其处于NRZ调制到PAM4高阶调制的分水岭之上,搞清楚200G技术原委对于科研人员、架构师和工程师原本非常重要。但聪明的公司很快发现400G将比200G有更大的成本优势和应用价值,并且4×100GPAM4在生态链角度更是易于构成门...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-26 14:59:00
  • 400GAOC产品的核心技术—PAM4和DSP
  • 在快速增长的数据中心流量需求下,灵活、低成本的400Gbit/s速率传输方案被相继提出,并作为下一代数据中心互联应用的备选方案。为了支持400Gbit/s的速率传输,使用PAM调制的4通道x100Gbit/s传输方式可以降低收发机的设计复杂度和能量功耗。值得注意的是,相对于基于外部调制的马赫-曾德调制器(MZM),使用电吸收光调制器(EML),直接调制激光器(DML)的内调制方案成本较低,设计也更为简单。但是对于这些方面有两方面的瓶颈限制了系统的性能:光电设备的调制带宽限制和调制、解调过程中的非线性损伤问题。许多数字信号处理(DSP)方法被提出用以解决这两种限制,例如判决反馈均衡、非线性沃尔...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 易飞扬 PAM4 DSP 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-19 16:33:00
  • 真正实用的100GQSFP28DAC以太网连接解决方案
  • 100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100GAOC和100GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块、100GAOC、100GDAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100GQSFP28以太网连接解决方案。100GQSFP28光模块100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个光纤通道的传输速率最高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-06 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: